如何理解DRV5011的ICC电流

Other Parts Discussed in Thread: DRV5011, DRV5032, DRV5012

有一个产品需求如下:产品结构封闭,使用纽扣电池供电。产品生产完成后长期贮存(1年以上)。当需要使用时,需用外部磁场激活。现在考虑使用DRV5011或类似锁存型霍尔传感器,其输出开闭整个电路的供电。因为贮存时间内需要尽可能低的电流消耗。

看到DRV5011的ICC电流约为2.3mA左右,纽扣电池容量约100mAh左右,显然消耗太大。现在不理解该ICC参数。看到DRV5032的ICC电流在微安级别。

咨询DRV5011的ICC电流如何理解?是在不外加磁场的情况下的静态电流,还是磁场超过过BRP或者BOP之后的工作电流?

如果DRV5011不能满足这种需求,是否有其他方案推荐?

  • 为更加有效地解决您的问题,已经将您的问题发布在E2E英文技术论坛上:https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/891860

    一旦收到回复,我回尽快通知您。或者,您也可以在上面这个帖子中跟产品线工程师进行沟通。谢谢

  • 实际上,DRV5011的Icc是静态电流。 这不考虑设备输出的任何负载,通常这是最小的,并且不受设备驱动的电流和输出电压的支配。

    幅度差异的原因(DRV5011的2.3mA与DRV5032的1.8uA Icc(avg)的差异)是因为DRV5032是占空比部分,而DRV5011却是常数。DRV5032的占空比以5Hz或20Hz的速率变化,具体取决于器件的选择,其结果是功耗大大降低。如果查看DRV5032数据表,还会看到一个Icc(peak)值,该值与DRV5011的Icc(peak)接近,但以采样频率的速率仅能实现几微秒的电流。否则设备将保持关闭状态。另外也请注意,DRV5032是开关,而不是闩锁,因此,如果您希望在此处使用闩锁,则此设备将无法用于您的应用。

    鉴于您计划将其用作电源激活方法,如果想使用锁存器并最大限度地节省功率,建议您考虑一下DRV5012,因为该设备与DRV5032相似,它的电源循环用于储蓄。它采用X2SON封装,可以在20Hz和2.5kHz的采样频率之间进行选择。由于这不需要像编码一样的更高频率,因此可以选择20Hz并获得设备提供的功率节省。
  • 谢谢,我已经注意到其描述的重要参数及其意义。