DRV8302:引脚BST_A和SH-A短路

1、BLDC(带载)在启动瞬间的时候,启动不起来,后来发现是BST_A和SH-A两个引脚短路了,电容没有短路,电路没有做过流保护(OC_ADJ 和DVDD 直连)。

2、我们按照datasheet接了过流保护电路(oc_adj引脚),过流阈值设为100A,实际启动电流约50A,MOS管的Rds(on)是3.6mΩ(MOS管型号:TK150E09NE),发现电机启动时会直接报过流错误。

想问一下,导致这两个引脚短路的原因是什么?该怎样避免?这颗芯片的过流保护该怎么连接?TK150E09NE_datasheet_En_160309.pdf

  • 这两个管脚应该是半桥中MOS管的两端 如果短路应该是管子击穿了
    应该就是过流了 或反向电流过大造成的
  • 楼主只付个日本企业管子,却不附原理、PCB和波形是为甚?
    出现你说的问题只有三个可能:静电损坏、PCB布线不合理和电路参数设计错误。

  • MOS管是好的,我们分析是不是反电动势过来导致这两个引脚短路了。目前还有一个问题就是,过流保护不知道该如何正确连接
  • 那个是我们使用的mos管。我们发现,每次损坏的都是第一相,即SH_A和BST_A短路,基本情况都是启动的时候发现转不起来,然后发现短路。由于前期调试,所以把软件上的过流保护屏蔽掉了,硬件上没有接。但是当我们硬件上按照手册上飞线将OC_ADJ引脚对DVDD进行分压,启动时会直接报错,这是什么原因(100A的过流阈值完全足够,检查分压也是正确的)?所以想我们是不是哪里理解的不对