您好,我使用DRV8701驱动H桥,每次在电机停止刹车的一瞬间,驱动信号IN1 IN2都是高电平,H桥的两个下桥臂刚开始也是都是输出的高电平(栅极H,进行刹车)但是大概3ms后H桥下桥臂就释放了,导致电机的很大干扰传入电源,开关电源保护,经1一个月的查找 H桥下桥臂在刹车时Shx到Sp的电压缓慢的升高大于1V导致COP保护,若将Idrive直接连接到VDD可以禁用H桥上桥臂的COP保护,但是我的是刹车下桥臂不好,能不能禁用(刹车时电机电流过大MOS管由内阻首次说Vds大于1V就保护)急谢谢!
您好,我使用DRV8701驱动H桥,每次在电机停止刹车的一瞬间,驱动信号IN1 IN2都是高电平,H桥的两个下桥臂刚开始也是都是输出的高电平(栅极H,进行刹车)但是大概3ms后H桥下桥臂就释放了,导致电机的很大干扰传入电源,开关电源保护,经1一个月的查找 H桥下桥臂在刹车时Shx到Sp的电压缓慢的升高大于1V导致COP保护,若将Idrive直接连接到VDD可以禁用H桥上桥臂的COP保护,但是我的是刹车下桥臂不好,能不能禁用(刹车时电机电流过大MOS管由内阻首次说Vds大于1V就保护)急谢谢!
低边的VDS monitor不能被关闭。是否可以选择RdsON更小的MOSFET。或者可以使用DRV8702/03这种可以调整VDS值的芯片。