MMWCAS-DSP-EVM这个板子上的SSD,按照级联板用户手册上的格式化SSD的步骤来操作,运行了ls /dev/nvme*后,电脑里没有找到那个nvme0n1,重新启动了级联板也没有出现。SSD板子拆下来又重新装上后还是不行,不知道是什么问题
MMWCAS-DSP-EVM这个板子上的SSD,按照级联板用户手册上的格式化SSD的步骤来操作,运行了ls /dev/nvme*后,电脑里没有找到那个nvme0n1,重新启动了级联板也没有出现。SSD板子拆下来又重新装上后还是不行,不知道是什么问题
上边说的是将板子与电脑连起来,然后给板子供电。下边这里说的连起来后可以看到running logs,还要输入root。再下边就是格式化SSD;原来我以为可以把采集的数据直接存到电脑上,就没管SSD的格式化这里,但是后来配置好采了一组数后,发现还得transfer,回头试的时候发现了这些问题。
我大概懂了,你说的TDA的Linux应该就是用户手册里说到的将板子和电脑连起来后,出来的的运行日志。就是下图说的这个东西吧。
但是我现在给板子供上电、micro-USB连接到电脑的USB、网线也连到电脑上后,什么都没有出现,无法输入指令。
还有就是,我给板子供电的电源是输出12V稳定电压,电流最大10A。供上电后最大也就是用到了1A的电流,是不是因为这个导致SSD没有启动
我检查了S4,确定是在SD boot模式(5、6位在on,1、2、3、4位相反)。连接上电脑后,设备管理器里出现的端口是COM38、COM39,端口的设备制造商显示的是FTDI,应该就是板子连上后出现的。但就是没有出现你说的TDA的linux系统
你好,
请问你有使用串口工具连上COM38么?串口工具设置按照mmwave_studio_cascade_user_guide.pdf里建议的设置。
5. Booting the EVM
。。。
Use Serial terminal application to open the first of the two serial ports enumerate with following setting:
Baud rate : 115200
Data : 8 bit
Parity : None
Stop : 1 bit
Flow Control : None
连上了啊。。。。我一开始就用串口调试助手改了这些,没有用啊,那个TDA的linux系统就是不出现
昨天晚上我重新往SD卡里刷了一遍TDA的固件,也确定开关S4在正确的位置,连上电脑,修改第一个COM的参数后就没反应了,还是无法进行SSD的初始化;还有就是,win10系统中ls /dev/nvme*命令运行不了,我按网上的写了个脚本能运行以后,出现的设备里没有名为nvme0n1的
我把板子连接好后打开串口,是弹出了一堆东西,最后出现了这些提示
dra7xx-evm login: [ 15.518013] DMA: Module install successful, device major num = 241
[ 15.524541] DRV: Module install successful
[ 15.782133] omap_l3_noc 44000000.ocp: L3 application error: target 3 mod:2 (unclearable)
[ 15.790321] omap_l3_noc 44000000.ocp: L3 debug error: target 3 mod:2 (unclearable)
[ 69.238265] random: nonblocking pool is initialized
然后我输入root就没反应了
我按用户手册上的操作步骤,到了
输入下面的命令来创建文件系统,再输入“y”来确认:
mkfs.ext4 /dev/nvme0n1p1
这一步的时候,出现了-sh: y: command not found;然后我输入ls /dev/nvme*,结果出现了
[1;35m/dev/nvme0[m [1;35m/dev/nvme0n1[m [1;35m/dev/nvme0n1p1[m
这是什么情况?
user6406206 说:/dev/nvme0n1p1 on /mnt/ssd type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
硬盘已经挂载上了。
现在你应该就可以正常采集数据了。如果你一定要尝试格式化SSD,请运行 umount /mnt/ssd, 然后按照文档进行操作。
user6406206 说:其他的.bin文件时间都是19年的,
你可以在Tda2x的linux串口终端里输入date命令,你可以看到tda2的系统时间是19年的。