您好,我在调试过程中,更改参数出现如图这样的报错,可以问一下这种一般是什么情况造成的嘛?有没有相关的解决方案可以参考。
使用软件为CCS,SDK版本为2.0,TOOLBOX版本为2.4.0,选取demo为PPL,我对内部源码进行了更改,对于其中的1DFFT,想将1DFFT由定点型改为浮点型,我看到源码是有相应的接口判断的,我修改的内未FFT.TYPE,具体更改如下图所示,文件为radarProcess.c.