你好,
项目中iwr1443供电是另一个MCU控制给电的,我测试从该MCU控制给电到iwr1443执行完init_Task用时90ms??
这个时间有些长呀??
那么从iwr1443上电,至运行至main,这个时间理论上是多少呢?在iwr1443端怎么测得这个时间???
你好,
项目中iwr1443供电是另一个MCU控制给电的,我测试从该MCU控制给电到iwr1443执行完init_Task用时90ms??
这个时间有些长呀??
那么从iwr1443上电,至运行至main,这个时间理论上是多少呢?在iwr1443端怎么测得这个时间???
你好,
1.GPIO0操作同demo一样,也是放在复位函数里的。
iwr1443的3.3V,1.2V,1.8V电源是通过stm32引脚控制的,我在stm32程序中测从stm32控制相关引脚给iwr1443上电到stm32读到GPIO0引脚为高电平所用时间为80ms,在iwr1443有电源的情况下,从释放iwr1443的复位到读到GPIO0引脚为高电平所用时间为30ms。
我看MSP432是从拉高PMIC_EN引脚开始测到读到GPIO0为高所用时间为31ms,那么拉高PMIC_EN引脚是释放iwr1443复位了?还是使iwr1443上电了呢?换句话说拉低PMIC_EN引脚,iwr1443还有电吗?
2.IWR boot time 与bin文件大小有关系吗??