在913端挂着摄像头,当使用单片机通过914配置摄像头的时候,913端的MODE引脚使用10k,0k电阻时候,摄像头的PCLK木有波形,VS,HS等正常。当MODE引脚换成10K,4.7K时候摄像头的PCLK,VS,HS等正常,但是在914端木有测到PCLK,VS,HS信号。不经过913,914直接用单片机配置摄像头时,摄像头输出正常,且能过通过913,在914端测出波形,并在屏上显示出画面,此时MODE引脚为10K,0K电阻。
在913端挂着摄像头,当使用单片机通过914配置摄像头的时候,913端的MODE引脚使用10k,0k电阻时候,摄像头的PCLK木有波形,VS,HS等正常。当MODE引脚换成10K,4.7K时候摄像头的PCLK,VS,HS等正常,但是在914端木有测到PCLK,VS,HS信号。不经过913,914直接用单片机配置摄像头时,摄像头输出正常,且能过通过913,在914端测出波形,并在屏上显示出画面,此时MODE引脚为10K,0K电阻。
正常,并且可以读写寄存器,读出摄像头的状态寄存器的值与摄像头手册上的一致
正常,并且可以读写寄存器,读出摄像头的状态寄存器的值与摄像头手册上的一致
不知你的问题解决了没,需要注意mode引脚上拉10Kohm电阻到1.8V的VDD, 不是VDDIO哦
没有解决,我的mode引脚就是接1.8V的,现在换成外部晶振模式,也木有图像出来,是一些彩条在闪硕。