DRV8432 TEC 应用咨询

Other Parts Discussed in Thread: DRV8412

如下图所示,是我在datasheet上 的应用实例中 修改而来的,我们想用8432 驱动两个TEC,分别控制他们加热或制冷,咨询内容如下:

1.    PVDD 预计接12V  ,8432 单路驱动能力 达到7A ,我的接法 是否能满足 TEC1和TEC2 都能达到12V  7A的 正反电流

2.    PWM_A,PWM_B,PWM_C,PWM_D 我接MCU上,

第一种:也只希望输出为12V 或0V ,不需微调电压,那这样我PWM_A的输入是否只要高电平3.3V ,PWM_B的输入只要是低电平0V,那么TEC1 就能获得由OUT_A 到OUT_B 的12V电压,电流能支持到7A。如果PWM_A输入为低0V,PWM_B输入高电平3.3V,电压电流就反向,TEC1 就能获得由OUT_B 到OUT_A 的12V电压,电流能支持到7。ATEC2类推,是否是这样? 

第二种:如果 我希望 TEC1 是3V 正反电流工作, TEC2是8V正反电流工作。例如 TEC1 是3V 正电流工作我给PWM_A输入Duty Cycle25%波形,PWM_B输入0电平。TEC2 是8V 反电流工作我给PWM_C输入输入0电平,PWM_D输入Duty Cycle66.6%波形。这样对吗?

3.8432的发热量是否很大 ,是否要考虑 加装散热片

4.电路上 还有什么其他问题 请帮忙指出,如有实际的TEC 应用电路 也请分享

 

  • 首先,必须设置好工作模式,也就是M3,M2,M1的配置。从上面应用看是驱动2个TEC,所以不会用到并联模式。

    其次,对于第一和第二模式,每个PWMx控制对应的OUTPUTx,你的方法是可以的。对于第4种互补PWM,则是50% PWM为极性相反点。

    最后,DRV8432在长时间大电流下肯定要安装散热片的,发热比较大。

  • 感谢您能指导!以下是我的理解和询问:

    首先,必须设置好工作模式,也就是M3,M2,M1的配置。从上面应用看是驱动2个TEC,所以不会用到并联模式。

    ----FB:我需要驱动2个TEC ,所以我不能像datasheet原始资料那样的模式3把OUTPUTA和OUTPUTB接在一起,OUTPUTC、OUTPUTD接在一起。是这样吗?您的建议我使用哪个模式 恰当。 

    换成其他模式,使用8432 按照我的接法,能否做到每个TEC 获得正反7A的电流?

    其次,对于第一和第二模式,每个PWMx控制对应的OUTPUTx,你的方法是可以的。对于第4种互补PWM,则是50% PWM为极性相反点。

    ----FB:模式一和模式二 有什么区别?

    PVDD我12V供电 我如何精确控制PWMx 产生我要的OUTPUTx 3V或8V 直流  

    看起来模式4 不适和用于TEC控制

  • 1,驱动2个TEC,可以使用第一和第二模式。OUTPUTA和OUTPUTB接一个TEC, 以及OUTPUTC和OUTPUTD接另一个TEC;

    2,第一和第二模式的区别只在于过流的处理,第一模式是有在每个PWM周期内作电流限制,而第二模式则是直接过流保护关掉全桥。具体可见规格书描述;

    3,简单计算输出电压约等于Duty*PVDD,比如50% Duty就大约一半的PVDD。

  • 我拿到开发板了 , 在我的 TEC应用需要增加 电容紫色方框内的电容,我按要求增加了。

    但有如下问题:

    PVDD=27V,产生8V的电压 准备驱动后级TEC

    47UF 我加的电解电容会发烫,50℃左右(这一点我担心影响使用寿命)

    PWM in如果是0%占空比时,输出不是0V,需要有一个占空比很小的PWM波才能接近0V

    请大神帮忙指点

  • 楼主,我记得哪里看到过,DRV8432不支持占空比为0或者100%的。

    还有,按照你的接法,驱动PWM_A时,PWM_B也不能一直常低的吧?好像PWM_B需要有个200ns的小脉冲。

  • 你好,我也在尝试用DRV8412驱动帕尔贴,请问您的问题解决了吗?我的输出控制有些问题,想请教您一下,可以加QQ或通过邮箱私聊吗?1354708119@qq.com

  • 您有任何问题 随时发出来讨论,我已经处于实用阶段,目前使用正常
  • 您好,打扰了。想请教一下PVDD的取值与TEC电流的关系。如果限定TEC最大流过电流为6A,PVDD应该接多大电压?
  • 您好,打扰了。想请教一下PVDD的取值与TEC电流的关系。如果限定TEC最大流过电流为6A,PVDD应该接多大电压?
  • 请问驱动TEC为何需要添加紫色方框内容?