AWR1243参数设置的疑问!

Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, AWR1243BOOST

Wesley He:

     你好,我们准备使用AWR1243芯片,现在碰到一些疑问,请帮忙回答:

1、AWR1243是否可以设置成连续波模式,也就是点频工作模式,如果可以要怎么设置?

2、如果在FMCW_SYNC_IN管脚输入外部20GHz信号,使用外信号源是否可行?

3、看了前面的问答,我了解AWR1243没有RAM,那么是否意味着其没有PROFILE,每个CHIRP都要设置参数吗?还是在BURST设置一次,它就可以工作在4种PROFILE下

4、最经典的一次设置参数的SPI周期大概需要多长时间?

  • 你好,

    1、AWR1243是否可以设置成连续波模式,也就是点频工作模式,如果可以要怎么设置?

    可以,如果使用RadarStudio,请查看Contstream页面。如果使用其他处理器配置,请查看C:\ti\mmwave_dfp_01_00_00_01\docs\AWR1xx_Radar_Interface_Control.pdf

    2、如果在FMCW_SYNC_IN管脚输入外部20GHz信号,使用外信号源是否可行?

    可以,此时该芯片工作在Slave模式,具体管脚请参考文档

    3、看了前面的问答,我了解AWR1243没有RAM,那么是否意味着其没有PROFILE,每个CHIRP都要设置参数吗?还是在BURST设置一次,它就可以工作在4种PROFILE下

    AWR1243与1443/1642一样可以设置profile chirp,advanced chirp。

    4、最经典的一次设置参数的SPI周期大概需要多长时间?

    与SPI速率(最大40 MHz.),设置内容的数据量有关,取决于您这边需要设置的内容。你可以参考C:\ti\mmwave_dfp_01_00_00_01\docs\AWR1xx_Radar_Interface_Control.pdf

    Regards,

    Wesley

  • 1.AWR1243器件如果FMCW_SYNC_IN管脚由外部输入20GHz的射频脉冲信号,器件中四倍频器能否响应脉冲信号,信号脉冲前沿上升沿时间是什么量级?
    2.AWR1243器件通过波形参数设置,能否产生点频射频脉冲信号?如果可以,如何设置?
  • 3.这些频率起始,Idle time等参数设置是必须初始化时设置,还是每个burst都可以设置?
  • 你好,

    抱歉,12均不支持。

    3  Idle time等参数设置是必须初始化时设置

    谢谢。

  • Idle time等参数设置是必须初始化时设置,是不是可以理解为必须是上电时一次完成?或者可以在工作中多次初始化AWR1243,以完成参数修改。

  • 另外,请问AWR1243boost用来测试时,需要选择哪个型号的评估板用来接收采样数据?TSW1400EVM?还是其他型号?
  • 你好,

    可设置多种不同斜率,不同idletime的chirp。使用Advanced Chirp的方式,实现多种chirp的使用。

    可参考文档 TI CMOS FMCW Radar and Chirp Configration

    采集数据,请参考

    谢谢。