您好!我们有意购买ADC07D1520的评估板,现有一些问题想要确认一下:
(1)根据ADC0XD1520RB reference board users' guide里面的介绍,评估板上的fpga可通过jtag配置,请问这里的配置是否有特殊的限制?还是可以理解为类似一个FPGA的开发板,可由用户根据Xilinx的开发软件进行任意的fpga开发?
(2)该评估板是否可以脱离电脑,独立工作?
(3)是否可以通过USB口与其他的控制板,如ARM开发板,做上下位机的控制?
(4)可以通过FMC接口由其他FPGA来进行ADC的数据捕捉?对其他FPGA有什么指标上的要求?
(5)板子的物理尺寸是多少?
(6)除了(1)中提到的说明书,板子是否还有其他参考资料?
(7)是否有该板子的使用实例可供提供?具体的例子我想更利于我们新手上手
第一次接触AD项目,希望能获得您的帮助,非常感谢 :)