你好,我在用AWR1642BOOST进行开发,想尝试bypass板载XDS110,直接通过串口TX/RX flash .bin文件,在此过程中遇到了问题:
具体操作如下:
我是去掉了电阻R176,以断开板载XDS110的供电,并焊接0欧姆电阻在R166和R169处。然后通过USB转UART的线缆将PC的USB口转接为UART,将UART的TX/RX分别连接至开发板上J6的7/5引脚,并且两者共地。
并将SOP[2:0]设置为101。
PC的设备管理器中只认出"Usb Serial Port(COM7)"。
然后,使用uniflash,串口选择为COM7,选择对应的bin文件,点击Load Program后,会卡在"Opening COM port COM7 "这一步上,长时间都没有反应,也不会报错。
请问:
(1)上述情况是怎么回事?我哪里设置的不对吗?
(2)uniflash中将串口选择为COM7,其波特率需要设置吗?在哪里设置?
(3)正常情况下,这个串口应该被PC识别为“Usb Serial Port(COM7)”? 还是“XDS110 Class Application/User UART”?如果是后者,是还需要安装什么驱动吗?