DRV8432 PVDD引脚烧毁

Other Parts Discussed in Thread: DRV8701, DRV8701EVM

请教下前辈们,M1,2,3接到GND,采用半桥控制,R(adj)采用24K,负载接到一个螺线管电机,电流大约10A,开关电源(最大电流13A)通电后8432的PVDD引脚直接烧毁,程序是首先OUTA和B每隔50ms输出50%占空比;其次OUTC和OUTD每隔70ms输出50%占空比,是不是因为当350ms时二者没有死区导致烧毁的呢???

  • 您的问题将会在下周回答, 谢谢您的理解
  • 原理图中建议解决几个连接问题。假设输出要如图所示并联连接,请参考数据表中的图15。
    1)M3,M2,M1引脚应设置为0,1,0(1 PFB)。
    2)PWM1信号应连接到PWM_A引脚。 PWM2应连接到PWM_B引脚。 PWM_C和PWM_D应连接到GND。
    3)输出应如图15所示进行配置。在并联连接之前,输出应有一个小的铁氧体磁珠。 这在数据表的第13页和数据表的第9.4.5节中有所描述。
    4)每个GVDD_x和VDD引脚应具有本地1uF电容。 如果没有,请添加。
    5)所有GVDD_x和VDD引脚都应有一个大容量电容。
    6)所有PVDD_x引脚都应有一个大容量电容。
    7)每个PVDD_x引脚应有一个0.1uF的本地电容。 如果没有,请添加。
    8)如果PWM开关频率小于10kHz,请注意7.3.2.1节。
  • 有刷直流电机额定电流2.8A,堵转电流18A,采用DVR8432可以驱动吗?

  • 这取决于电机停转多长时间。 如果失速持续太长时间,设备可能会进入超温停机状态。

    请问您是否可以考虑过使用DRV8701作为替代方案?假设45V限制是可以接受的,DRV8701使用外部FET时RDSon低得多。这将减少热量,并可能消除对散热器的需求。

    DRV8701EVM可用于测试。