你好,我在使用mmWave Studio有以下两个问题
第一个是在使用手册中有一节介绍了使用MATLAB与mmWave Studio的内容,但是里面只是展示了两个基本函数,关于如何使用MATLAB向studio发送API指令的内容很少,请问能提供更加详细的内容吗,例如一个实例
第二个是在DFP中有一个LUA编译的脚本,但是文件夹里没有关于整个工程的介绍,请问能够提供关于AR1xlint.lua等脚本的详细信息吗
我会非常感谢您的回复
你好,我在使用mmWave Studio有以下两个问题
第一个是在使用手册中有一节介绍了使用MATLAB与mmWave Studio的内容,但是里面只是展示了两个基本函数,关于如何使用MATLAB向studio发送API指令的内容很少,请问能提供更加详细的内容吗,例如一个实例
第二个是在DFP中有一个LUA编译的脚本,但是文件夹里没有关于整个工程的介绍,请问能够提供关于AR1xlint.lua等脚本的详细信息吗
我会非常感谢您的回复
Lua Shell中输入:
>help ar1 Available commands in ar1: 1. Int32 ar1.ChirpConfig(UInt16 chirpStartIdx, UInt16 chirpEndIdx, UInt16 profileId, Single startFreqVar, Single freqSlopeVar, Single idleTimeVar, Single adcStartTimeVar, UInt16 tx0Enable, UInt16 tx1Enable, UInt16 tx2Enable) - Chirp configuration API which defines which profile is to be used for each chirp in a frame
推荐您参考下面这个帖子Sun, Oct 14 2018 5:01 AM的回复内容,该帖子提供了一个示例Matlab脚本以及有关如何使用RTSD功能的示例。
https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/735202
另外,您也可以参阅这篇文章,获取有关如何使用RSTD功能的帮助。
https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/718879?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=rstd