场景:(燃气表应用)
安装:换能器(200Khz) 对射方式
计算:通过TDC7200+TDC1000 获取发送和接收时间。(使用时差法计算流速)
配置:
uint8_t TDC7200_reg_local_copy[10] = {0x02, 0x44, 0x07, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x0, 0x0 };
uint8_t TDC1000_reg_local_copy[10] = {0x25, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x23, 0x00};
主要问题:
TDC时间获取的时间不准确。在密闭环境中没次测量的时间变化比较大 ,有几百个ns