IWR1443发射信号模型问题

Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

你好,

我在vital signs demo实验中,由于暂时还没有DCA1000,所以想先在matlab上建立发射信号和接收信号模型进行仿真分析。在考虑发射信号建模的时候,参考了TI发表在SCI上的文献,如下:

但是,发射信号幅度AT无法确定,于是在TI培训视频的PPT上找到了相关资料,如下:

上图所示接收信号功率的计算式子中,红框中的一些参数不知道怎么确定,在mmWave Demo Visualizer中只有σ: Radar Cross Section of the Target (RCS)可以自己设置,如下所示:

请问,怎么确定发射信号的幅度AT?也就是,对于IWR1443,发射信号功率的计算式中,设备的输出功率Pt、发射/接收天线增益GTX/RX分别是多少?

注:在iwr1443 Technical Reference Manual中没有找到上面这些参数的值。