单板上用到了隔离CAN芯片,ADM3053。当CAN芯片工作时,DRV8301总报报PWRGD故障,PWRGD引脚频繁被拉低,拉低时间十几微妙。
您好,
DRV8301 和 DRV8302 里的降压转换器一样是 TPS54160,请参考TPS54160的数据表来做配置。
關於PWRGD,在VSENSE降低至92%或超越109%時會被拉低。而在VSENSE回歸至94%和107%之間時 PWRGD 會還原到正常。
另外,TPS54160可以在Webench Power Designer上做模拟,也许会有帮助: www.ti.com/.../webench-power-designer.html
否则,我会建议您在电源管理论坛中发帖: e2echina.ti.com/.../24
-Eric C.