OPT3101校准不生效问题

Other Parts Discussed in Thread: OPT3101-SDK, OPT3101

我们使用OPT3101-SDK更改了部分代码后,对我们设计的电路板进行校准(PCB原理图与OPT3101-EVM一致),校准结果如下:

PCB     内部串扰校准   39.2mA照明串扰校准串扰值  156.8mA照明串扰校准串扰值  校准后屏蔽光电二极管振幅值

1                25.6                  22.8                                        83.5                                          5

2                31.1                  56.7                                       177.7                                         175

现在我们的板子大概分为以上两种情况,其中第二种情况不管如何调整板子,校准后的振幅值都与大电流照明串扰值一致,想咨询下校准不生效的原因。我们比对了  1  和  2 板子,元器件是一致的,想问下还有什么原因导致校准后的结果不生效?

另外还有个问题,我们校准了距离后,进行测距,测试距离750mm距离的地板是正常的,但我们铺上一张黑色的地毯后,测距变为了500mm,这又是什么原因导致的,我们有些PCB板测试地板和黑色地毯是正常的,但有些则呈现上述情况,对相同距离不同物体的测距结果发生了变化。

  • 您好,
    感谢您对TI产品的关注!
    您是按照链接中DOC文件中的步骤进行校准的吗
    e2e.ti.com/.../815766
    您能按照下面的步骤4在运行校准前后测量串扰水平吗?
    e2e.ti.com/.../727462
    使用黑色材质将反射较少的光,因此设备接收到的信号幅值非常低。改变光学元件以获得更大的输出功率或更窄的视野应该会好一些。如果要测量目标物体的反射率,可以使用estimator 来估算:www.ti.com/.../OPT3101ESTIMATOR-SW
    TI为使用OPT3101开发提供的资源:e2e.ti.com/.../815766
  • 你好,我们在VDD_LED及模拟地上有2个1uF+1个100nF的电容,校准不生效,但我们增加了了个100nF的电容后,校准就生效了,我们不太清楚电路对于校准的影响是如何的。因为我们做了若干实验,发现基本都是电路影响串扰,但我们电路原理图是根据OPT3101-EVM开发板设计的,请问为何会导致这种差异。另外想知道校准不生效的基本原因是什么?
  • 另外想问下是否有关于使用去混叠频率的参考代码或资料,因为我们使用了去混叠频率后,无法准确的测距了。我们想避开10MHz的频率,因为该频率干扰了我们产品上的其他元器件。
  • 抱歉回复这么晚,不知道您的问题解决了没有,VDD_LED在调制频率 fMOD 下具有最高的开关电流,VDD_LED是不是没有做好高频滤波处理,PCB设计上建议最大限度减小涉及 LED、VDD_LED-VSSL 去耦电容器和 AFE 的发送器载流回路的面积
  • 关于去混叠频率,您是怎样配置以使用去混叠频率的?若使用dealias模式,那个么设备将在10MHz和其他频率之间切换,如果只设置为另一个频率,则只需写入一些寄存器以将设备设置为备用频率,但不能在两个频率之间切换。您尝试使用的是哪一个?
    [FAQ] OPT3101: Dealias Operation:e2e.ti.com/.../891035
  • 想请教下,在红外离目标非常远的情况下,显示幅值只有60~70的情况下,距离确实显示1.5m,请问我如何判定这个距离是否准确,因为有时幅值为50时,测量的距离是准确的。