您好,
经过测试,上位机一分钟接收到的位移数据(解卷绕后的相位值)个数为414(手动测量存在一定误差),数据采样率只有7Hz左右;
但根据profile_2d_VitalSigns_20fps.cfg文件,数据采样率为20Hz;
请问这是什么原因?是我理解有误吗?准确地采样率为多少?
1、IWR68xx使用的上位机用的是Qt?
2、此上位机连接IWR1443无法正常采集,GUI界面无波形;可以通过修改配置正常使用吗?如何修改?