我的问题是 AWR1843 无法在 mmwave studio2.1.1中 RS232连接失败
RS232报错.docx
在连接AWR1843后,XDS110串口驱动没有被正确识别,正确的应该是如下列文档第页上的显示。 training.ti.com/.../mmwave_sensor_raw_data_capture_using_dca1000_v02.pdf 请尝试手动安装一下XDS110 FDTI driver,可以参考mmwave studio user guide 第2.3 USB Interface and Drivers章节。
若该回复解决了您的问题,请点击“确认此为答案”,谢谢。
回复 Shine:
您好,这个问题我也考虑过了,但是当我手动更新之后结果还是一样的,并没有刷新出来,我换了另一台设备,是正常的
回复 user6583072:
您好,不是的,当我们使用iwr1642时,一切正常,但当我们使用1843时就出现了这个错误,我的文档里有提到过,事实上我们手头写了一个程序模仿该软件,连接数据读取雷达行动指令都可以正常运转,不论哪台设备,故我排除了设备问题,您也注意到了,我说的是我们,我们这里三台开发环境都是这样的,我甚至想到了配置文件配置错误,但是可能不是,如果可以的话,我希望您可以提供我一份正常运转的C:\Users\用户名\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini的样式给我
如果我的回答解决了你的问题,请确认,谢谢!
回复 Chris Meng:
您好,您说的操作我可以正常进行