您好!
请问TPS61088 这款BOOST芯片为什么 current limit 在PWM 和PFM mode 设计成为不同的值?基于什么考虑?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
其实不是设置到不一样的值,你肯定是看到电气性能参数表中一个是10.3A,一个是11.9A,因此有这样的疑问。
其实你仔细看看,他们都是用100K,但是你看他们的限流公式是不一样的。这样,同样100K,过流的值就不同。
一般current limit都是比较粗略的测量值,而对于TPS61088来讲, PWM 和 PFM mode两种模式的IC内部 current limit的电路不同,所以在实际测试后的电流值会有所不同。同时,可以看到这个电流限制仅仅是作为bottom line,在真正设计电路的时候要提前于current limit做保护。