您好,
我在用SM72295做太阳能给蓄电池充电时发现全桥电路不工作,所以开始单独调试每个半桥的两路PWM输入和输出,发现单独在高边输入(第7脚或第8脚)PWM信号,在高边输出端口(第19脚或27脚)没有PWM输出,但发现单独在低边输入(第6脚或第9脚)PWM信号,在低边输出端口(第22脚或24脚)有PWM输出,想请教为什么?如何能让高边端口有PWM输出?
另外说明电路参数:VDD=3.3V; VCC=10V, 测试用PWM频率=70KHz
另外还有几个问题想请教:
1,电感量(L1和L2)和频率的计算关系
2,死区时间一般设置是多少合适,和MOS管开关速度关系
谢谢。