This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS 5430 产生负压(-15V~-1V)电路不能带2A 及稳定性问题?

Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

TPS 5430 产生负压(-15V~-1V)电路不能带2A 及稳定性问题?

目前有在研发一款电路,想用TPS 5430 产生负压(-15V~-1V)

目前电路只能带载1.5A启动,如果直接上2A 的话就会让output 在0~15V切

试着调节补偿电路,但是没有实质性进展
目前我的应用与参考电路有以下三个不同

1,产生负压,已经在用BUCK-BOST 拓扑,已经引入右边平面零点

2,使用DAC调压,可能引入未知零极点

3,调压范围大,无法兼顾两端?

目前又没有网络分析仪,在尝试实验参数的办法,但是进展缓慢,

 

 

  • 如果是带载启动的问题,可能是在软启动过程中触发过流保护了。

    你需要看一下:

    1. 输出电容是否过大。降低输出电容看一下带载启动能力是否有增加。

    2. 输出电感选择是否合适。电感上的交流纹波电流是否过大。

  • Hi

       注意最大输出电流不再是3A,而是3A乘以占空比Vo/(Vo-Vin).

       所以当输出电压比较低时,实际负载能力会比较小。

  • Hi

       感觉波形也不像是补偿不稳定造成的。

       建议你在分压电阻的基础上,再用DAC输出通过二极管,电阻连接到FB.

  • 谢谢,目前想办法做软启动,但是效果不太明显,有怀疑是这方面造成的,

    输出电容目前是800UF,之前是发现不太好使 ,通过改善补偿参数参数,感觉效果要好像,

    目前断开DAC控制,直接固定电压,加载2A没有任何问题!

    下午在试下软启动,也许我把问题想复杂啦!

     

  • update 进度:

    1,软启动使用4.7UF+51K电阻,RC delay 无效果,电阻没有办法继续加大,

    2,TPS5430 内部软启动的时间是8ms

    3,基于调节补偿问题,TPS5430内部补偿零极点分布

    内部补偿零极点分布
    Fint 2165
    Fz1 2170
    Fz1 2590
    FP1 24K
    Fp2 54K

     

    新增补偿零极点如下,可以顺利带载启动,TI的兄弟能否帮忙计算以下补偿频率点的相位裕度?

    Pole of   LC 592
    FP1 3263
    Fz2 5898
    FZ3 723.80
    FP4 14177
    Fesr

    3619

  • 目前的overshot 很大,是不是电容小拉。24V 转-15V  ,F=500KHZ,I=2A,计算得100UH, 和1000UF,这样对吗?

    产生-3.8V输出 的的overshot 有2.6V,另外从波形上看,只有2个震荡,貌似是OK的!

    是否还需要加上电容,或者说buck boost 产生负压的情形本是如实?上午再测试一下,有结果再更新!