使用TPS7A8901RTJT实现3.3V转2.5V和1.0V,目前测试中
3.3V会下降为2.4V,2.5V输出为2.39V,1.0V输出为1.00V
请问源端3.3V电压下降原因?电路设计如下
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
3.3V电源的电流能力不够,建议3.3V的输出电流能力至少大于2.5V+1.0V的电流能力之和。不知道1V的电流情况如何,3.3V降到1V,如果电流比较大的话,会发热比较严重,且效率较低。
@Jason Shen
目前,2.5V和1V的负载均值根据手册查询到的是1A,最大1.5A,
3.3V使用的是ATX供电,单路载流能力为14A。
目前3.3V电压下降是否可能是,电源层和地层之间有振荡,或是电容的取值偏小?
@Johnsin Tao
芯片是在网上电子商城买的,网上商城在找代理采购。类似mouser、digikey等
另外此款芯片的焊接是否有特殊的要求,是否可能是焊接温度过高导致源端电压有损失?
另外如果PCB上的过孔数量过少,或在3.3V的电源路径上滤波电容不足是否也会导致类似现象?
Hi
电子商城购买的芯片有质量问题是很常见的事情,初次使用建议您在TI官网申请免费样片(如果您们和mouser、digikey有往来,找他们帮忙申请都可以).
散热设计不好只会导致芯片温升过高(Power Pad是需要与大面积的GND充分焊接用于散热),一般不会导致芯片输出偏低,特别是在空载时。
@Johnsin Tao
请问如果源端,即3.3V处的过孔数量过少或者电容数量不足,是否会导致3.3V有压降?
若果是上述原因是否可以有什么方法来进行判断?