This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DC24V电源负载短路保护方案

Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请教:

        有一个多路I/O模块,MOSFET输出驱动电磁阀,DC24V/6A电源输入,需要在阀短路的情况下,切断DC24V电源,以保护电路。

        请问 TI 有提供这样功能的方案吗?

谢谢!

    • 可以在24V的电源路径上串联一个几十毫欧的感应电阻,之后用INA系列的电流感应放大器将电阻两端采集的电压放大,用放大之后的电压作为短路的判断

  • 您好,

      TI有一种叫efuse的IC非常适合您的应用,可惜目前还没有release 24V/6A这个等级的。

      所以目前看起来只有用分立方案了,简单来说就是做过流检测,那么可以做高边或者低边电流检测,然后通过控制MOS的开关来做保护。 高边电流检测保护方案及时,稳定,成本相对高一些;低边简单相对廉价但保护不够全面。看您的需求选择。您需要哪一种呢?

    Regards,

    Patrick

  • Hi

          做一个电流sense,通过电感或者其他器件将sense电流转换成为电压信号给到控制器,当高于某一基准R*Io时关掉I/O口信号。(R是sense电阻阻值,Io是电流限制,或者用其他的方式做一个电流的侦测,将电流信号或者与之正比的信号如R*Io给到控制器做判断。)

  • Patrick,

             查了TI的产品,高边侧的方案采用 LM5069,低边侧是什么样的呢?

             另外,贵公司的其它2位工程师  和  的方案同LM5069比起来应该是分立方案,能请帮忙比较一下优缺点吗?

    谢谢!

  • 您好,

      这种芯片功能比较丰富,有过压欠压过流保护等,可以实现您的需求,不过有点杀猪用牛刀的感觉。如果成本压力不大可以考虑。

      另外分立的方案优点是成本会更低,需要的也就是采样电阻,MOSFET, 运放/比较器。

      谢谢

    Regards,

    Patrick