根据上图应用电路原理,设计Vin输入18V-90V,Vout=15V@1A,当Vin调到60V时,不加Csnub与Rsnub,测得SW管脚对GND为84V,当Vin调到80V时,器件损坏(测得SW管脚对GND为102V),加Csnub与Rsnub,测得SW管脚对GND电压有明显被抑制,但是Rsnub(36欧姆)功耗非常大,有其他好的抑制SW管脚对GND电压的办法吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
根据上图应用电路原理,设计Vin输入18V-90V,Vout=15V@1A,当Vin调到60V时,不加Csnub与Rsnub,测得SW管脚对GND为84V,当Vin调到80V时,器件损坏(测得SW管脚对GND为102V),加Csnub与Rsnub,测得SW管脚对GND电压有明显被抑制,但是Rsnub(36欧姆)功耗非常大,有其他好的抑制SW管脚对GND电压的办法吗?
hi,
你可以通过增大相位裕度,改善环路来平衡振铃,比如将相角裕度增大到60度以上。但会降低系统的响应速度。
我可以提供给你一份snubber电路设计的资料,可以根据此优化你现在的电路设计。
Hi
按照你的参数,实际计算一下RC是否取值合理?
同时注意这里的Layout,一般都是通过这类Snubber电路来处理。
按照datasheet上所述,Rsnubber的功率需要很大,如果我输入电源是90V,要控制SW上电压不超过100V,那么这个选取为几欧姆的话,功耗是非常大的,这个是接受不了的,那么LM5116的Vin输入如何能达到100V?
建议在你的CHB电容上串联一个电阻(2~10ohm),同时加上Snubber电路,两个方面同时作用,90V输入,SW不超过100V,这样的条件会以损耗效率为代价的,所以需要尤其注意布局散热
PCB建议直接参考数据手册或者WEBENCH,另外空载时异常波形你可以上传一下