没有接触过这种片子,可以讲下工作原理的话就更好了,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
没有接触过这种片子,可以讲下工作原理的话就更好了,谢谢!
buck降压芯片。原理细节很多,不知道你的确切需求,所以参见datasheet。 你的这个问题可能性太多,提供的信息也太少,建议先检查一些基本设置,原理图可以参考webench的设计。
Hi
关于降压芯片工作原理,你可以看附件。
主要就是通过芯片内部MOS开关来控制电压转换。当MOS开启时,输入通过MOS,功率电感,输出电容放电.[此时输入为Vin, 输出Vo,MOS开启时间为Ton=T *D ,电感纹波电流为∆I, T= 1/f f为开关频率。电感感量L]
此时Vin-Vo= L*∆I/DT
当MOS关闭时,通过续流二极管,电感,维持输出。[此时输入可以认为为0V, 输出Vo, MOS 关闭, 时间为T*(1-D), ]
此时0-Vo= L*∆I/ (1-D)T
2等式就可以得到D=Vo/Vin
PH完全没有反应,首先你需要检查焊接,其次需要确认芯片质量(芯片需要来自TI授权代理商或者官网,其它渠道假货很多)。PH正常是方波。
如果你输出是有2V左右电压,PH应该是有动作的,需要用示波器确认。
如果是输出偏低,首先确认反馈电阻有没有问题(焊错,或损坏)。如果没有问题,在确认电感饱和电流是否有问题,需要大于1.2倍以上最大输出电流。
其次layout也很重要,这个牵涉到稳定性和带载能力等。
d
然后您在看下我的电路图,我发现环路的电阻和电容位置我放反了,这个会有影响吗。
你好,
BOOT脚的电压是浮地的,主要用来给内置高侧的开关管提供驱动源,实际电压值和boot电容、工作频率的设置以及电路工作状态都有关系,两块板子的元件参数不可能完全一样,只要电压范围满足芯片工作需求,差异是完全允许且一定存在得,因此不用过于关注boot电压的具体值。
希望可以帮助到你,谢谢。
波形不对,用WEBENCH优化元件参数的同时,建议按照wenbench推荐修改你的layout,布局不好,也会导致芯片不正常工作
尝试用电阻负载代替单片机,看看是否是芯片的工作的问题。
检查是否是输入限流
现在已经调好了,应该还是焊接的问题,把所有器件移植到新板子上就好了,稳定输出。