This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS54560 负48电源输入 输出-45V,带负载后,输出稳定时间很长

Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

TPS54560 负48电源输入     输出-45V,带负载后,带负载后,输出稳定时间很长。万用表测量时,电压由低到高缓慢增长。 

54560可以这么用吗?

请大神解答

  • Hi

        将SW和输出电压波形传上来看一下?

        将以你也将-45V设置成为-25V(或其他电压)看一下SW, 主要是如果设置到-45V,基本生是工作在最大Duty,  我主要是想确认这种转换SW是类似于降压转换是的方波, 而输出也是平滑的稳定的输出。如果是这样的话,虽然没有看到过类似的转换电路,但应该也是可以这样设计的。

  • 你好,

    这么用应该没有问题,但是输出和输入压差太接近,可能触发最小关断时间限制。建议看一下启动时的sw和输出电压波形。

  • 你好,-48V转-45用这个是BUCK无法实现的,要用Boost才可以,BUCK可以实现-45V转-48V