This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24600问题请教

哪位帮忙看看图有没有问题,输入27V,输出25.2V/5.31A,实际我用的1.5A(R5下拉电阻改成了10K),给6串电池充电。。。不带电池时,红灯也是亮的,绿灯常亮,不带电池时输出不到10V。。Viset实际量出电压也满足设计,3.3V也是稳定的。。。充的时候充充停停的,红灯闪10下左右又开始充,但电流达不到设计要求,设计1.5A时只有1.3A,最后也没出现红灯灭,绿灯亮的充电完成情况。。。还有就是有时候红灯闪充电暂停时,用万用表去量Viset电压,会触发红灯常亮正常充电,有时候,绿灯快速闪烁有滴答滴答的声音。。。。。我对比了数据手册的图,也基本一样,不知道哪里设置有问题,还是说板子画的有问题

  • Hi

          充电电流的精度,和Sense电阻的取值,精度,以及Sense采用电路的layout有关。

          LED等闪烁不会发出响声,能发出响声的只能是电感之类的磁性元器件,建议你找质量好一些的电感试一下(饱和电流足够,例如Coilcraft,Bourns,TDK的),这个可能和充电的稳定性有关。 

         恒流充电,不接电池,测量电压并无意义,建议接上电池测试。输入走线尽量款一点,输入电容尽量靠近MOS输入端。

  • 谢谢,好的,那我的电路原理图有问题吗,。。发出响声的的确是绿灯,闪烁频率很高,可能我形容的不是很准确,应该是类似发出响声那种。。电感我现在用的就是TDK的“SPM6530T-1R5M100”,1.5uH,饱和电流11.5A。。。接上电池测的电压是电池电压,但此时红灯是常亮的。。我估计还是我的layout有问题,附件是我的原理图和PCB文件,AD16画的

    Charge-V0.1-180103-BQV24600.rar