问题:
1、使用电路参数是WEBENCH得到的,使用5R/50W水泥电阻测试,当电流达到1.6A时芯片发烫,此时电感和二极管并没有发烫现象【电容全部换成低ESR陶瓷电容】
2、电路的参数是不是有问题?【COMP和RT/CLK】
3、在无负载时测试SW波形,感觉不正常,但是不知道什么原因【图三】当接入5R/50W水泥电阻,SW波形很规整,频率达到735KHZ【图四】
图一 电路图
图二 PCB布局图
图三 SW波形图
图四 SW波形图
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问题:
1、使用电路参数是WEBENCH得到的,使用5R/50W水泥电阻测试,当电流达到1.6A时芯片发烫,此时电感和二极管并没有发烫现象【电容全部换成低ESR陶瓷电容】
2、电路的参数是不是有问题?【COMP和RT/CLK】
3、在无负载时测试SW波形,感觉不正常,但是不知道什么原因【图三】当接入5R/50W水泥电阻,SW波形很规整,频率达到735KHZ【图四】
图一 电路图
图二 PCB布局图
图三 SW波形图
图四 SW波形图
你电感的饱和电流是多少?如果你要工作在5A,那饱和电流至少要10A以上
如果电感饱和电流没问题,建议你减小输出电容至软件推荐的47uF,啸叫可能是环路不稳导致
WEBEHCN只有网页版,一直初始化可能是你浏览器的flash插件没装好
你的电感是功率电感么?检查一下焊接问题,减小电容也不应该出现短路现象,看看是不是没有焊接好