This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

反激隔离电源UCC2803低压满载启动问题

Other Parts Discussed in Thread: UCC2803

向电源工程师求助:

问题描述:目前在设计一款低压的辅助电源,输入电压范围为6V-36V,多路输出且相互隔离,总输出功率为12W,选用的是UCC2803(UCC2803的启动电压很低,5V就能启动,占空比能达到90%),在输入电压低于7V时,不能启动(供电电源出现限流模式),提高输入电压(超过10V)能启动,启动后降低输入电压到6V,也能正常工作,6V时的占空比也不是特别大,请问各位工程师为什么在6V的时候不能启动?

原理图如下:

原理图页.docx

  • 你好,

    启动的时候输出端没有电压,启动触发过流保护,而启动以后输出端有电压了,再降下来不触发过流保护是说的过去的,谢谢。
  • 您好,谢谢您的回复
    启动的时候测试了UCC2803的3脚信号,电压没有达到过流保护的值,我的问题中描述的供电电源出现限流模式(这个电源是输入VIN的供电,用的是可调电源),请帮在分析下!
  • 输入电源较低的时候,输入冲击电流自然就大,估计是你的供电电源无法提供较大的冲击电流所以保护了,正常工作后没有冲击电流,所以你降低输入电压到6V都可以正常工作,因此,你可以在你的供电电源输出增加大容量的电容试试,这样冲击电流会有电容提供,如果还是不行,你就需要更换更大功率的供电电源了。

  • Hi
    电源供应器触发了过流或者过功率保护,这类保护在启动时和启动后可能存在规格上的迟滞,所以启动保护,但是启动后不保护。