This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

tpS76850外围电路疑问,菜鸟求助

我想问一下,如果用tpS76850从7.2V电压稳到5.0V,它的外围电路7(FB/NC)和8(PG)引脚是不是不用接器件,直接悬空就可以?或者是?

  • FB引脚是一个输入引脚,以感测输出电压,并关闭循环的可调选项。输出电压通过电阻分压器网络来关闭环路,如图27所示。通常情况下,连接应该尽可能的短;但是,连接可以在一个临界电路附近进行。提高性能。在内部,FB连接到一个高阻抗宽带放大器和噪声拾取通过调节器输出。路由FB连接以最小化/避免噪声拾取是必不可少的。
    //这个作用不是很理解,
  • tps768xx功能电源良好(PG)输出,可用于监测监管的现状。这个内部比较器监视输出电压:当输出降至标称值的92%和98%之间时。调节值,PG输出晶体管接通,接收信号低。开漏输出需要一个上拉电阻。如果不使用,它可以悬空。PG可用于驱动上电复位电路或用作低电量指示器。当规定的输出电压下降到指定的2%时,PG不会断言。容差,而是报告输出电压低,相对于它的标称调节值。调节器保护tps768xx PMOS晶体管的内置了一个反向二极管进行反向电流,当输入电压低于输出电压(例如,在断电时)。电流从输出到输入并不是内部限制的。当预期延长反向电压时,外部限制可能是。的tps768xx还具有内部电流限制和热保护。在正常操作期间,tps768xx限制输出电流约为1.7 A时,输出电压与电流限制,尺度线性恢复,直到过流状态结束。虽然电流限制是为了防止总装置故障时,应注意不要超过包的额定功耗等级。如果温度该设备超过150°C(典型值),热保护电路关闭它。一旦设备冷却到下面130°C(典型值),稳压器操作恢复。

  • FB一般是输出电压可调基准点,固定输出是没有这个引脚。PG是电量检测引脚。

  • Hi
    FB/NC, 在可调输出中用于电压反馈,必须增加反馈电阻网路。如果是固定版本可不解。
    PG主要看你是否需要这个功能(电源良好标识信号),如不需要悬空石可以的,需要的话必须用电阻上来到固定电压源如输出。
  • 如果你选用的是5Vout的固定版本,那FB可以不接;如果是可调版本必须接
    对于PGOOD是用来提示输出是否正常的管脚,可接可不接
  • 如果我用PG引脚,是接在输出端吗?芯片会自己检测,在输出异常时作一定的调整;
    而FB/NC是可调输出电压芯片时,接电位器调节输出电压
  • PGOOD脚内部接的是一个和地相连的MOS,当输出正常,MOS关闭,PGOOD输出高电平,如果输出不正常,MOS导通,PGOOD输出低电平
    接电位器可以用来调节输出电压,但是一般来说不同的输出电压需要在不同的电感电容取值下才会有更好的性能。
    调试阶段可以用电位器,实际生产中推荐用高精度电阻