This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS665131转换芯片问题

1. 按照手册上的公式,L1与L2电感值与输出电流成反比:需求输出电流越大,要求电感值越小,电感饱和电流越高。但按照能量守恒,不是电感越大,储能越多,提供的输出电流也越大么?如何去理解这个部分原理?

2.正负路前馈电容公式中,6.8us和7.5us有什么具体含义么?这两个电容的变大变小队整个电路和输出有什么影响?

3.按照手册,在5V输入下,输出效率最高达到80%多。而实际测试期间,输处+15/-15,效率为72%,芯片很烫。什么地方可能会影响效率呢?有哪些提高效率的方法?

4.按照手册,在ENP为高时,BSW引脚为低。但实际中,这个引脚会输出方波,是什么情况?如果不配置开关MOS,这个BSW引脚悬空可以不?

  • 效率和很多因素有关,电感的DCR,电容的ESR,layout,负载等,越小的DCR,ESR,对效率的帮助越大
  • Hi
    对于升压芯片而言Vo-Vin=L* △I/ (1-D)T Vo输出电压,Vin输入电压,△I电感纹波电流,D占空比 ,T周期 △I电流取输入电压的0.2~0.4倍性能最佳。 电感就是这样算的,选不同的电感,影响的只是△I。
    前馈电容影响的环路稳定性,偏大偏小可能导致输出不稳定。
    芯片发烫,首先确认芯片layout, Powerpad的扩展散热,底部打孔,连接中间层的GND. 其次确认电感饱和电流是否足够,轻微饱和是会降低效率,同时导致芯片发烫的。
    见datasheet: If there is no intention to use an external PMOS, leave the BSW pin floating ,MOS应该持续导通,检查输入电压波形,以及输入电流是否异常过大。这个还是有可能是电感引起的。