This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCD9222+7242 输出问题

Other Parts Discussed in Thread: UCD9222, UCD9244

尊敬的TI工程师们:

           小弟使用UCD9222+7242对C6678进行CVDD的供电,之前配置输出正常。 但是做低温试验输出到不了1V,目前还没有查出什么问题。

现已更换芯片,设置还是跟之前一样,已取下DSP,无负载,却发现电压始终起不来。经测量 PWM信号是百分之九十多,没有fault信号。各路大佬能否给小弟一些提示,或提供具体的参数信息帮忙分析,感激不尽!

  • 请提供问题的具体描述。
    1. 线路原理图。
    2. 相关问题的测试条件,输入,负载,低温(具体温度?)等。
    3. 关键波形(输入,输出,开关波形)
    4. 做过哪些调试实验?
  • 非常感谢您的回复,上图为原理图和监测图。

    调试内容主要有:

    • 低温实验为-40度,期间低温-40度的时候连接上了PMBUS进行过输出电压设置,调节后DSP没有工作,随即降为常温发现7242两路输出不对。此时挂DSP

    输入为5V,输出1V。检查9244到7242的外围电路及反馈电路发现没问题。

    • 常温下调试,第一次,两路同时开启发现PWM都为百分之九十多,但是输出不对,所以怀疑7242是否坏掉,更换后发现现象无改变。此时已拆下DSP,无负载。
    • 常温下调试,第二次,更换9244,开启1路输出,监测状态如上图所示。PWM信号 为百分之十以下。无负载。

    以上是在没开启TON_MAX的时间限制,状态寄存器只有POWERGOOD为黄色。

  • 开关波形,你需要用示波器抓,UCD9244输出的PWM的波形,及SW-A和SW-B的电压波形。
  • 您好! 

         上面1、2图时PWM信号两路的输出,与监测值一样。

         下面3、4图为打开与关闭operation时的监测情况。

         之前调试的一个9244监测时温度为正值,这个出现了-40多度,还没排查出原因,工作的时候有时候会到达正值。

    SWA与SWB点击operation on时,电压变化与监测值一样,示波器也没有明显变化。

    目前监测到的电压值应该不是7242所产生的。

       

  • 不明白你的意思是什么。电源的输出电压是由PWM控制7242开关产生的。请抓一下7242的SW输出的开关波形。
    如果有PWM输出,而7242没有开关,则需要检查7242线路是否有异常。7242没开关动作,而有输出电压,这个电压是由电源系统中,其它电源的漏电流倒灌过来。
  • 嗯嗯 非常感谢!
    目前有PWM输出 ,7242没有产生开关,应该是其他电源灌进来的。
    那我先排查电路问题,后续有进一步的发现再向您咨询。
  • 你好,请问一下UCD9222的Data flash 烧写后,重上电,不接designer工具就无法运行程序,一打开工具程序就自动执行了,请问是什么原因,正确的烧写步骤应该是怎样的?