This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS562200输出振荡

Other Parts Discussed in Thread: TPS562200, TPS62130, LM5116

Hi support!

我们很多项目上用到了TPS562200,用于9V-5V,在测试过程中发现掉电瞬间出现5V上振荡现象,原理图和掉电时5V波形如下。

  • Hi support!

    如上问题,当输入电压调低至3.6V之后,输出端有如下波形的振荡,当输入电压调高到4V以上之后,输出电压稳定。但是我们测试TPS62130和其他厂家的BUCK芯片没有类似的问题,请问这个问题是不是TPS562200固有的问题?谢谢!

  • Hi

        需要说明的是TPS562200时一款降压芯片,也就是说输入电压必须高出输出输出一定范围才能实现的正常降压转换。

       

        如果你的输入电压有可能低于5V,又想输出5V能正常工作,你需要选择升降压类型的芯片,例如TPS630701

  • Hi
    所有buck降压芯片,当输入低于输出时,输出都无法稳压,都回偏低输出的。如果输入波动中偏低,输出也会波动中偏低。
    如果输入只是瞬间的被拉低,或者你可以在输入将电容加大一些,这样可以减小输入波动的范围。主要保证输入高出输出一定范围就可。
    TPS62130是支持100%duty,因此输入只要高出5.1V左右,输出就可以正常输出5V(考虑,电感和MOS的管压降),但是TPS562200最大duty是65%,所以输入电压一定要大于7.7V才能正常输出5V.
  • Hi support!

    实际上我们的项目电源分两级,第一级用的TI LM5116进行降压,电压从50V降到9V,第二级用TPS562200降压,从9V降到5V,50V电压掉电瞬间,5V上会有30ms的振荡。

  • HI
    如之前所谈,如果要保证5V稳定,9V掉电不要低于7.7V.
    建议你讲LM5116的输入输出电容尽量加大一些,看看能否减小电压的降低。
  • 就是LM5116输出电容多,在掉电瞬间,LM5116输出电容电压从9V到0V有个渐变的过程,TPS562200输出振荡,这个振荡是TPS562200引起的。
  • 你好,

    3.6V刚好是这款芯片输入电压的欠压锁定阈值,这个阈值存在一定的滞回范围,因此可能会造成内部逻辑的重复启动。这个滞回是绝大多数芯片都有的,只是大小有区别,在快速掉电时可以有效避免误启动。如果想避免这个现象将Vin用合适的电阻分压接EN脚,EN的逻辑在滞回范围内不容易误触发。
  • 可以减小前级LM5116的输出电容,让输入掉电快速,
    还有输入端的是稳压二极管么? 拿掉再看看是否还有震荡
  • 你好,

    可以通过配置EN脚来解决这个问题,比如配置设定Vin 7v以下就关断,谢谢。