This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

监控负电压的监控芯片INA260

Other Parts Discussed in Thread: INA260

我监控一个5V 10A的电源输出使用的是INA260,目前还需要一个监控-5V 2A的监控芯片,本还想还是继续用INA260,但是看手册,共模电压要大于0V,所以应该不能直接将-5V接在IN+上,如果将电源反接,-5V接在IN-上,负载接IN+,这样可以测量电流吗?这样会产生另一个问题,电压如何测量?VBUS也接负载,GND接-5V?这样是否成立?因为芯片的地是应该是连在一起的,这样会导致-5V直接接地吧?如下图

  • hI
    感觉可以这样接。建议你到运放对应论坛找那边的工程师确认一下,或者他们有更好的芯片推荐。
  • 此芯片有两个引脚是GND,另一个GND是数字地,如果是采集负电压的话,-5V在采集电压的GND上连接,这样会将负压通过芯片短路在数字地上,会烧坏芯片的。目前我在TI选型中,没有找到共模电压为负的芯片,是不是没有此类监控芯片?
  • Hi
    在芯片单体上测试一下6脚和11脚是否短路,如果短路,代表芯片内部已经将数字GND和模拟GND连在一起了,不过不短路,我觉得是可以用负压的。 很多ADC芯片数字供电和模拟供电是独立的, 模式是可以用双电源供电,所以如果有将数字GND和模拟GND分开就是有可能性的。
    其次你或者直接用一个可以双电源供电的运放做侦测,将结果给到ADC也可以实现目的,只是说需要2块芯片。或者找一下是否有双电源供电的ADC,因为从这个芯片看也就主要是一个ADC转换。
  • Hi

    主要是我的手里没有此芯片,且看到芯片的手册是数字地与模拟地是在一起的,见下图。不过你说的将负压转换为正压在采集倒是一个很好的办法。

  • 我咨询了其他的技术支持,上面绘制的方案是有误的,要使用隔离的方案才可以。多谢 Johnsin Tao的回复