规格书第4页标明2#管脚EN/UVLO最大承受电压为7V
但18页应用举例中又写可以通过1MΩ上拉到12V输入上。我的设计中直接将EN/UVLO通过1MΩ上拉到12V,使用一段时间后发现有约20%的器件发生失效,无电压输出。请问是否由于管脚过压导致?
若该回复解决了您的问题,请点击 “确认此为答案”,谢谢。
回复 Johnsin Tao:
Hi
EN阻抗指的是失效芯片EN管脚对地阻抗吗?
输入端有使用示波器测量过,测出会有电压过冲,大概20V持续25ns
回复 user4359793:
既然技术规格书有指标要求,还是按照技术指标来做好一些。
芯片开封后用显微镜观察发现基板上标的是TPS25923A1,请问这是否正常,还是我们买到翻新芯片了?
你好,
Mark应该是259240,可以申请些样品看看,谢谢。
回复 Frank Xiao: