This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求一款输出纹波小的升压芯片

Other Parts Discussed in Thread: TPS61071

我想找一款3.0V-4.5V输入,升压到5.0V,输出电流大于150mA,纹波要小的升压芯片,类似TPS61071DDC这款芯片,但要比这款芯片的纹波还要小,请问有什么推荐的型号吗?

  • 您好!

    要减小输出电压纹波,一个方法是增大电感和电容,另一个方法是提高开关频率。

    我在TI的WEBENCH设计工具上为您简单选了一下,电感10uH,电容10uF时,TPS61071的输出纹波为5.758mV。

    我为您推荐LM2731X,相同电感和电容下,输出纹波仅为1mV左右。

    不知道您对于成本有没有要求?如果需要,请email我nison-wang@ti.com,我可以为您分析一下成本。

  • 你好,

    这颗芯片的频率1,2Mhz,相对较高,你可以考虑增加输出电容实现,增加电感效果不明显,谢谢。

  • 你的纹波要多小呢,一般升压芯片都会有电感的,这种芯片的纹波都会稍微大点,你后级的滤波电路做好就可以了。或者你可以选择带电荷泵的芯片,你的应用在什么场合呢,通常情况下你测量的纹波如果太大,不是芯片的问题,是你的电路,PCB,滤波没做好的原因。
  • 现在的芯片输出的纹波是20mv左右,加了LC滤波后纹波减小了一半,纹波还是比较大
  • 用于给AD芯片、放大器和模拟光感应器件供电
  • 目前输出端是三个电容并联,10uF-47uF-0.1uF,输出的纹波在20mv左右
  • 其实可以考虑在5V输出的后面再加一级LDO,这样纹波会小很多。
  • 亲;建议加共模滤波器试试。经过电感滤波后;主要残余的是共模噪音,再加电感滤波;基本无效。

  • HI
    对于电压比较纹波和noise比较敏感的电压需求,建议用高PSRR的LDO做供电。如果考虑成本,增加LC,应该也可以达到要求。
    之前加LC效果不好可能是参数选择,同时也要注意DC/DC的设计。
  •   芯片的外围电路和LC电路如上图

  • 给你看一篇文章,选择合适的就好,不要一味地追求性能。

    工程师一般认为开关电源会降低ADC的性能,因此通常愿意选用低压差(LDO)线性稳压器,而不使用开关稳压器,但这种认识并非完全正确。LDO具有较低的纹波和噪声指标,但最近的研究表明,高效的开关稳压器也可用于一些转换器设计中,前提是设计师对电路拓扑有很好的理解,运用一些实用技巧,同时采取一些必要的防范措施。
    首先是选择转换器,然后选择正确的开关稳压器,并不是任何开关稳压器都可以使用。从数据手册上查阅开关稳压器的噪声和纹波指标,以及开关频率。典型的开关稳压器在100kHz带宽范围内大概有10μV rms的噪声。假设它们都是白噪声,那么有关频带内的噪声密度相当于31.6 nVrms/rt-Hz。
    其次,要查阅转换器的电源抑制(PSR)指标,以了解由于电源噪声引起的转换器性能下降的关键点。大多数高速转换器在第一奈奎斯特区内的PSR典型值为60dB(1mV/V)。
    在使用具有2Vpp满量程输入范围、78dB信噪比和125 MSPS采样速率的16位ADC时,本底噪声为11.26 nVrms。不管噪声源自何处,都必须低于这个值,这样才能不影响转换器的性能。在第一奈奎斯特区fs/2,转换器噪声等于89.02μVrms(11.26 nVrms/rt-Hz)×sqrt(125 MHz/2)。虽然开关稳压器的噪声(31.6 nv/rt-Hz)高过这个转换器噪声的两倍,但注意转换器还有60dB的PSRR,它能将开关稳压器的噪声抑制到31.6 pV/rt-Hz (31.6 nV/rt-Hz × 1 mV/V)。这个噪声比转换器的本底噪声要小得多,因此开关稳压器的噪声不会降低转换器性能。
    另外,电源滤波、接地和布线也很重要。在ADC电源引脚处增加0.1 μF电容,可以使噪声降低到比上面的计算结果还要小。在电源输出端增加一个简单的LC滤波器也可行,但级联的滤波器能将开关稳压器噪声抑制得更多。众所周知,滤波器每增加一级就能获得约20dB/10倍频程的噪声抑制效果。紧密叠层的电源和地平面(间距<4mil)可以为PCB设计增加固有的高频去耦效果。最后,良好的物理划分是关键,尽量使敏感的模拟电路远离开关电路。
  • 你的输出纹波频率是多少,如果是开关频率,那就试着加大输出电容吧
    最好的方法就是加PSRR高的LDO