参考TI官方手册,设计了TPS55340升压电路,输入4.8V,输出6V,开关频率为470kHz左右。当空载时,噪声达到300mV,带1A的负载时,噪声达700mV,其中空载时,发现尖峰噪声的频率约为470kHz左右,这个频率恰好是开关频率,不知道是怎么回事?
测量的方法对吗?是按照测量纹波的方法吗?
回复 Seasat Liu:
回复 user529102628:
回复 Star Xu:
回复 KW X:
回复 Johnsin Tao:
Hi,
对于boost电路来说,高dI/dt的关键路径是SW -- Diode -- Cout+ -- Cout-(PGND) -- PGND -- MOSFET(集成在芯片内部) -- SW.
对于这种集成boost converter,具体来说,就是从SW出发,到diode,到输出电容,到输出电容的地,到芯片的PGND,形成的环路面积要最小。看你的layout,这个环路面积比较大。应该是把二极管掉一个方向,然后把输出电容横跨在左下角芯片PGND和二极管输出一端之间。
谢谢!
回复 Sam Zhang(MCP):
麻烦再看一下我重新标注的layout图,我感觉环路并不是很大啊,已经很小了,谢谢!