TPS5450负压输出,接负载后没有输出

原理图和PCB大概是这样的,因为LM358的输入电源没弄好,所以那一块在实际测试中使用外接。

现在遇到问题是:A.由图可知,我是在FB的反馈引入DA输出通过减法调节输出的,但是现在这样只能实现-2.34V的恒定值不知道为什么。B.调节失败后我又将FB4去掉直接接入一个负电压,如下图

是可以实现控制了,但是进行测试后,发现带载能力几乎没有。话说我正压就是按照上面的方法直接做出的,为什么负压不行。

2 个回复