原理图和PCB大概是这样的,因为LM358的输入电源没弄好,所以那一块在实际测试中使用外接。
现在遇到问题是:A.由图可知,我是在FB的反馈引入DA输出通过减法调节输出的,但是现在这样只能实现-2.34V的恒定值不知道为什么。B.调节失败后我又将FB4去掉直接接入一个负电压,如下图
是可以实现控制了,但是进行测试后,发现带载能力几乎没有。话说我正压就是按照上面的方法直接做出的,为什么负压不行。
电感部分的layout不是很好
回复 answer:
你的layout的功率走线太细了,建议按照数据手册推荐来布线