恭喜以下话题讨论获奖者,小编会尽快通过 e2echina 邮箱与您联系礼品寄送事宜,感谢参与。
user5573902; user44997812; user5863070; user5126219; user1671568;
Wenzheng Cui; XiNMING Hu; user6010745; Yoo Shaw; user1670801;
---------------------------------------------------------------------------------
初春4月,德州仪器汽车月震撼来袭!
8场共20堂课程,线上线下全方位,
TI资深技术大咖与您深度解读最新汽车电子技术,
现场还有来自CES最新汽车黑科技Demo展示哦!
聚焦热点领域
ADAS,信息娱乐与仪表盘系统,车身电子与照明,EV/HEV动力系统
直击核心技术
77GHz毫米波雷达汽车应用,T-box解决方案,高级音频
电池管理系统,环视系统 ECU,LED车灯及背光应用,车身电机
话题讨论活动结束,小编将在5月24日前在本帖公布获奖结果。
您在进行汽车设计中遇到的最大难题是什么?
或者 您所观察到的现如今以及未来汽车电子技术中的最大挑战是什么?
社区会员福利:在本帖跟贴参与,随机抽出 10 名用户送出小米耳机。
现场研讨会 - 点击报名注册
在线直播课表 - 点击报名注册
时间
活动
简介
4月12日
10:00 – 12:00
TI EV/HEV 48V及电机驱动解决方案
EV/HEV 48V系统解决方案及 Inverter 和 Motor control系统的典型电源方案
4月15日
车载LED背光驱动技术探讨
车载LED背光驱动芯片在仪表,影音娱乐系统以及抬头显示中的应用
4月17日
TI车身电机解决方案
车身电机控制相关的产品和应用
4月19日
T-Box 系统和方案介绍
T-Box的应用情景和系统方案
4月22日
TI 77GHz毫米波雷达方案介绍
TI 77GHz毫米波雷达产品介绍和方案展示
4月24日
车载外置功放的系统和软硬件实现介绍
基于车载外置功放的系统功能TI IC Solution的软硬件实现
相关参考设计预先查看
参考设计
说明
TIDA-00281
适用于 48V 汽车应用的三相无刷直流电机驱动器。该板旨在驱动 1kW 范围内的电机并可应对高达 30A 的电流。
TIDA-00679
展示了用于汽车 LED 尾灯应用(尾灯/制动灯、转向灯、倒车灯)的解决方案。
TIDA-01429
使用了宽输入电压升压控制器和设置为 5.0V 的宽输入电压降压转换器。
TIDA-00159
适用于配备 eCall 系统的车辆,可在发生事故时向紧急服务中心拨打电话。
TIDA-01570
适用于 76 至 81GHz 雷达传感器模块的完整解决方案。
PMP11769
700W 汽车音频放大器的全面解决方案。
话题讨论活动时间:即日起至2019年 5 月 6 日。
现今新能源汽车未来的重要发展趋势,而续航以及充电问题一直都是购买的重要衡量因素,这些都与电池直接相关。BMS电池管理系统可以帮助工程师实现对高压电池组的高精度监测和控制,由此,可以实现尽可能大的续航以及更加优良的充电体验,同时延长电池的使用寿命。这些都是极其关键的优势,BMS系统在其中尤其重要。
坐而论道,起而行之
shakencity
现在的汽车上 除了新能源汽车需要强力的电机作为汽车驱动,汽车上使用的大大小小电机最少不会低于十几个,高档汽车可达四五十个电机。这就构成了复杂的电机控制系统,统一管理和控制是不现实的,因为汽车上需要驱动的部位功能和需求都不尽相同。电机在整个ICE推进式车辆中已经非常流行,随着每个车型年都在更新的应用,使这些应用更便利,有着更好的智能系统和更安全的操作环境,同时减少对环境的影响。TI车身电机解决方案提供了集成化设计,以及成本与优化,有助于解决汽车电机控制的难题。另外,TI 的模拟产品可提供智能驱动能力以及增强的诊断功能、强大的功率转换和复杂的多轴系统。