This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求教 TPS75005 3.3V输出引脚仅0.1V,1.9V输出输出1.0V 电路设计为参照datesheet进行。

Other Parts Discussed in Thread: TPS75005

按照官方datasheet资料进行的电路连线,实测外部VIN在4.4V时,3.3V引脚输出电压0.179V,1.9V输出引脚实际输出为1.079V, vmon引脚电压为1.652V,PG输出0目前焊了三四块板子,仅2快板子的电源输出是正常,

电路图如下所示。

  • Hi
    如果电路参照datasheet应该没有问题,建议你再比对一下。
    启动OUT2 3.3V输出后面需要增加输出电容尽量靠近芯片(OUT1也一样), 在输出电容后再增加LC是可以的,不能直接接电感,再接输出电容。
  • 您好,谢谢回复。

    1. 电路中在5V输入,及1.9V及3.3V均设置了10uF的电容。

    2.您提到的不能直接接电感,这个电感值是0.1uH,这部分也是接到3.3V和模拟3.3VA之间的,是否这样不行?. 准备明天去把这个电感换成0Ω电阻看下。

    3.另外,5V输入后经过了一个二极管,压降为0.6V左右,然后在经过了一个自恢复保险丝,不知道这样的设置是否有问题(见下图)。

    4.另外,是否有方法确认75005被烧掉了?

    5. 输出如果不接电容,能够正常工作的呢,10uF的电容是否是必须配置的?。

    谢谢的了。

  • 建议用示波器测量下输出波形。
  • 嗯  谢谢。

    明天去测试下看看。现在比较奇怪的是为啥会是两个都是输出0,现在把3.3V和1.9V的两个输出0欧电阻都去掉了。为啥还是没有输出。

    另外,不知道这个片子,除了Vmon电压低于1.206V会禁止输出外,还有那些情况会禁止输出。求教。

  • 刚确认了下,去掉3.3V和1.9V的0欧电阻后,测得3.3V芯片端口是3.840V,1.9V端口输出是2.907V。之前测得断开的0欧电阻后面去了。这个值还是不对,请教这是啥情况的呢。
  • 确认了下,原电路中的L1电感设置的确实存在问题,去掉之后,电路基本上可以正常工作。TPS75005的输出也变得正常了。

    只是,现在还确实无法从原理上进行理解。求指教。

  • Hi
    影响反馈环路稳定。