目前所用芯片TPS3307-18DGNR,对于用法有如下疑问:
1.管脚/RESET和RESET分别表示低有效和高有效,目前将两个管脚都进行了上拉,疑问如下:
a)是否有必要上拉或下拉?
b)若上拉,是否/RESET下拉、RESET上拉更好?理由:芯片故障时,此处电平恒定;
c)TPS3307-18DGNR的失效模式是什么?是否存在故障时/RESET输出恒低或RESET恒高的故障模式?
d)故障时/RESET输出恒低或RESET输出恒高的情况,则对于CPU来说是安全的,始终是复位状态;若故障时/RESET输出恒低或RESET恒高的情况,则对于CPU来说是非安全的状态,CPU无法判断电源是否已经异常,TPS3307-18DGNR失去其功能。
2./MR脚,手册描述其内部有上拉电阻,使用时外部是否有必要上拉?如果不使用是否悬空即可,悬空时是否有隐患?如果不使用外部仍接上拉电阻,是否有隐患?上述隐患指:TPS3307-18DGNR有非预期输出。