各位好,在设计AM3358的核心板时,我的PMU选择的是TPS65910A31A1,根据手册的说明BOOT1连接到VRTC,BOOT0连接到GND,各路输出电压和时序由EEPROM决定,那么在这种情况下我可不可以单独修改某个输出的电压呢?如果可以,我应该如何修改?
之所以会问这个问题的原因是我基于TI的参考设计来设计我的核心板,但是参考设计中处理器IO电压是3.3V,而我的设计中是1.8V,因此这就导致我们对1.8V的输出功率要求变高,3.3V的需求变小,因此我想把原来3.3V输出调整为1.8V,进而出现了这个问题。
再次感谢大家的帮助,谢谢!