目前项目使用TPS70630给MCU和ZIGBEE模块供电,电池电压正常在3.0V以上,电量不足时会在3.0V以下,测试发现电池低于3.0V的时候,LDO仍然可以输出电压,最低可以输出1.8V,但是此时系统已经不能够正常工作,并且程序会处于卡死状态,导致系统功耗变大,根据TPS70630 Datasheet 中描述,该芯片具有欠压闭锁功能,不知道该芯片这个功能的具体指标是多少?目前这个功能似乎没起到作用是什么原因导致的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前项目使用TPS70630给MCU和ZIGBEE模块供电,电池电压正常在3.0V以上,电量不足时会在3.0V以下,测试发现电池低于3.0V的时候,LDO仍然可以输出电压,最低可以输出1.8V,但是此时系统已经不能够正常工作,并且程序会处于卡死状态,导致系统功耗变大,根据TPS70630 Datasheet 中描述,该芯片具有欠压闭锁功能,不知道该芯片这个功能的具体指标是多少?目前这个功能似乎没起到作用是什么原因导致的?
Hi
这可芯片应该已经损坏,芯片输入到1V,输出不可能大于1V, 这是LDO特性。
测试中不建议EN脚电压大于Vin输出。
在datasheet第十三页有提到dropout模式,正是我之前提到的。