This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

低温-40°情况下,TPS25921A出现欠压现象。

Other Parts Discussed in Thread: TPS54620

Dears,

该项目由主从两个设备组成,主设备给从设备供电。外部宽压输入给主设备,经tps54620转换为5.1V后,经TPS25921和MOSFET再经过共模滤波器,通过10m线缆给到从设备,此时达到从设备的电压大概是4.67V。在低温-40°情况下,有个别机器出现给到从设备输出电压为3.98V情况,导致从设备工作异常。

若将TPS25921的限流电阻改为了150k调整到最大,从设备工作电流大概4.6V,600多mA。

请问TPS54620的输出电压经TPS25921后电压为什么就变低了?

Thanks!

  • Hi
    低温下TPS54620 5.1V输出,影响应该不是特别大, 你可以实际测试一下. 个别设备,你需要测试一下电压波形,看是否个别电容没有焊接好。 因为温度比较低,建议将电容适当都大一点。
    同时看起来线损比较大,建议用较粗一点的线或者多股线。
  • Hi
    低温下TPS54620 5.1V输出,影响应该不是特别大, 你可以实际测试一下. 个别设备,你需要测试一下电压波形,看是否个别电容没有焊接好。 因为温度比较低,建议将电容适当都大一点。
    同时看起来线损比较大,建议用较粗一点的线或者多股线。
  • Dear Johnsin,

    感谢您的回复;

    按照当然计算来看,目前的设计TPS25921的后级输出电容容易不足,所以想是否将Css改小?但不清楚Css的范围,典型值里面有不焊接的,默认内部有70pF电容,但不清楚当前值在不满足的情况下,会有什么问题,若不满足的情况的情况下,Css的范围推荐为多少。

    Thanks!