This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS54331 输出电流只有5V/1A,实际需要输出5V/3A

Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

你好,正在使用TPS54331,输入电压24V/8A的电源,需要用DC-DC输出5V3A,但是结果只有5V/1A。
参考3.3V/3A的原理图进行设计的,并且更改L1=6.8uH,R01=10K,R02=1.91K,C2=39PF,C1=47PF,R3=49.9K.

  • 超过1A是什么状态?是输出电压慢慢降低还是直接出现故障?如果是慢慢降低,可能是电感选择不合理。按照PDF文档中的设计过程一步一步将所有参数设计一遍。电路设计不是简单参考更改一下就行。

  • 你好,电流维持在1A,电压维持在5V,其它没有任何变化。所以电感选择6.8uH/3A的功率电感应该不会有问题吧!

  • 电流维持在1A,电压维持在5V是啥意思?你改变负载啊。减小负载电阻会出现什么状况?

  • 直接接到手机上当负载使用,测试得到输出电压5V,电流1A。只能再换专用的负载电阻,而且只有一个专用的测试电阻。

  • Hi

        芯片的电流输出由负载决定,如果负载时手机之类需要的时恒流充电,那么输入表现出来的也是恒流。但是如果手机充电电路时buck topy,输入电路应该时有变化的,因为电池电压升高,加上恒流充电,功率时增大的。

        芯片的带载能力需要用电子负载之类的工具来验证,需要再恒压模式下,变动电流。

  • 那么,问题就是,你凭什么说,他出不来5V3A?具体的表现是什么?

  • 就凭示波器或者电流表来检测它的供电电流和供电电压。然道你不会用电流表,用示波器测试?真怀疑你是不是在说梦话,这么简单的测试都不知道。赶紧回去培训好了再来回答客户的问题。

  • ok,你自己从头到尾看一看,你自己怎么说的吧。

    1、问你电流超过1A是什么现象,你的回答是电流维持在1A,电压维持在5V。这个不知道有没有人可以理解。改变负载,要么输出电压稳定输出电流增大,要么输出电流稳定,输出电压降低。怎么会电流维持在1A,电压维持在5V呢?

    2、问你改变负载什么现象,你说拿手机当负载,得到5V1A,而且只有一个测试负载。

    3、一直问你,你说得不到5V3A,具体的表征现象是什么?电流维持不变?电压降低?还是电流增大的同时,电压也开始降低?

    问题描述的越清晰,别人才越能帮助到你。

  • 前面已经有人回复你了:    芯片的电流输出由负载决定。就是说你现在输出电流是1A,是因为你的负载只需要1A,而不是我的IC只能输出1A.你增大负载的时候电流也就会增大了呀。

    来自一个电子新人的理解。