This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

轻载条件下采用PFM方式效率问题

请问为什么轻载条件下,为什么PFM调制相比与PWM效率更高呢?有详细的分析过程吗?

  • Hi
    PFM模式时MOS时间隔一段时间启动一次,而PWM是连续启动,所以前者再MOS功耗等功耗上会有大幅减少,可实现很高的轻载效率。
  • Hi,

    非常感谢你的帮助!从你的回答中,我的理解是PFM功耗小的原因是因为开关次数少,所以损耗小,那重载下,就是输出电流大的时候,开关管的导通损耗更大,这时候不是更应该采用PFM模式吗?但是实际上重载下,一般是采用PWM模式的。希望能够得到你进一步的回答,谢谢!

  • Hi
    轻载输出电流需求比较小,芯片可以进入PFM模式。但是重载,输出电流需求大,芯片无法进入PFM模式。PFM模式是轻载专属。
    这个模式实际上是根据输出电压,当输出电压掉出范围,芯片启动一个瞬间。当输出再范围内,芯片不启动一段时间。所以这个时候要求输出电流需求是很小的。输出电流很大时,如果芯片不转换,输出电压会变化很快(被拉低),所以这个时候芯片需要实在PWM模式下不停给输出电容充电。