This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24040 CHG脚电平异常

Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

Dear Engineers,

1、BQ24040用于头戴式耳机中,在给电池充电过程中,CHG脚电平会出现异常,但充电电流正常,当电池电压(Voltage 2)到3.6~3.7V左右时,CHG会被拉高,此时板端电压(Voltage 1)接近4.2V,电路示意图如图一:

                                                                                                                                 图一

2、对电池进行充放电,模拟客户样板,TS脚floating,将电池电压放至3.0V左右,对电池进行充电,充电过程中用电子负载做开关切换,开50S,关5S,监测充电过程中相关pin脚电压及充电电流曲线,测试图形如图二:

                                                                                                                          图二

我查看过datasheet中关于CHG脚电平的描述,并没有可以解释这种异常现象的说法

请问:这种异常现象会是由什么原因造成的呢?

           之前是否有过类似的情况?

           有什么解决办法吗?

           

  • 由于锂电池最高充电电压就是4.2V,锂离子极限4.25V。所以;充电最高电压以此设置。CHG电压是对的。

    该电路结点是0.5欧电阻。这是做甚?

  • Hi
    要尽量减小线损,一般不会这么大,线粗一线。
  • 0.5Ω是线损

    CHG脚电平是根据监测电压来变化的吗?不是看充电电流吗?

    我的TS脚是空接,charger会进入TTDM mode,这时截止电流和timer失效,datasheet中有说明,当充电电流达到截止电流时,充电电电流不会变为0,但CHG脚会拉高;我测试的充电过程曲线,CHG拉高时,充电电流还有400mA左右,且此时是CC模式充电,所以此时CHG脚拉高时是正常的吗?