使用TPS40210进行隔离反激电源开发,输入13-130V,隔离输出24V,最大电流1.5A。
参考了slur802和sluk002两个文档,除了隔离变压器是定制的以外,其他就是将两个参考文档的电路融合了一下。
现在调试中遇到奇怪的现象:
1)输出空载时非常不稳定,输出以1S的频率时有时无;
2)加了一点负载以后,相对稳定一些,但是电压达到20V以上时,没有输出,此时的现象是MOS管有很短的尖峰开启,并不能产生输出,当输入电压接近30V时,输出又会恢复;
3)24V输出正常时,占空比接近50%,波形良好。
请专家指导一下是哪儿的问题,或者需要测试哪些地方来判断问题,完全没有思路,猜测是:1)变压器变压比不合适,造成占空比超出40210范围;2)隔离电压反馈电路的稳定性问题。